This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:VBAT 耐受电压确认

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1526699/tas6424e-q1-vbat-withstand-voltage-confirmation

器件型号:TAS6424E-Q1

工具/软件:

您好、团队、

关于 6424 的引脚 3 的 VBAT、我在规范中看到、最大工作电压仅支持 18V;耐受电压可达到 30V;
客户的汽车系统需要 9V 至 18V 电压才能正常工作。 当前的软件控制电源管理是 18V-24V 而不关闭 PA;如果在 18V 以上使用 PA、风险是多少? 帮助评估;

(随后,客户可以实施软件策略,也就是说,当超过 18.5V 时、PA 的待机信号将关闭、但 18V-18.5V 的电压范围不在 4.5-18V 的正常工作范围内。 我们是否需要将其调整为 18V 以适应待机 PA;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我们建议 VBAT 介于 4.5V 至 18Vdc 之间、以便不会触发 VBAT 欠压和过压保护。  绝对最大值为 30Vdc、因此电源可以高达 24Vdc、但功率放大器会将输出置于 Hi-Z 模式并触发过压故障。  器件没有损坏风险。

    此致、
    Gregg Scott