This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:焊球短路时会发生什么情况。

Guru**** 2874170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523136/tpa2015d1-what-happens-when-balls-are-shorted

器件型号:TPA2015D1

工具/软件:

尊敬的团队:

目前、我们正在设计一个采用 TPA2015D1 的 PCB
由于我们的工厂仍然使用旧设备、因此我们无法检查是否有短路或目视缺陷的球。
因此、我们想知道当存在短接的 BGA 焊球时会发生什么情况。

具体而言、如果出现以下情况、会发生什么情况:
 PVOUT (A2) 和 SW (A3) 短接。
 AGC (B3) 和 VBAT (B4) 短接。
 3.SW (A3) 和 AGC (B3) 短接。
 4.AGC (B3) 和 END (C3) 短接。

此外、如果有人告诉我们当 ENB 或 END 断开时可能会发生什么、这将非常有用。

P.S.我们设计的 PCB 太密集、无法在其上放置测试焊盘、因此也无法进行电路内测试。
 这使我们只能进行功能测试、看看焊接是否良好。

提前感谢您、
Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、

    由于这些不是 DS 中指定的事件、因此必须运行和测试这些事件。

    预计下周将作出响应。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。 我真的很感激。

    此致、
    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、  

    以下是我的评论/意见:

    • 这相当于没有将输入信号插入器件。 短接 IN-和 IN+只会使器件输出通道处于空闲通道状态。 这本质上是将器件置于“开启但静音“模式。  
    • 如果输出引脚短路、内置过流保护功能会通过停用输出信号将放大器输出置于短路保护模式

    对于其余引脚、尽管您的请求没有由 DS 专门表征、并且结果并非仅与我的设置隔离、但如果以下任一相邻引脚短路、器件会表现异常。 您可能会得到不同的结果或以下结果:

    • 增益和 AGC 引脚之间短接: 无输出信号  
    • END 和 ENB 引脚之间短路: 输出信号失真  

    请在此主题中包含终端设备和客户。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。
    遗憾的是、我不太理解您的答案。

    我的问题是:
     具体而言、如果出现以下情况、会发生什么情况:
     PVOUT (A2) 和 SW (A3) 短接。
     AGC (B3) 和 VBAT (B4) 短接。
     3.SW (A3) 和 AGC (B3) 短接。
     4.AGC (B3) 和 END (C3) 短接。

    由于 GAIN 连接到 VBAT、因此我们可以说第二个问题得到了回答。
    但您的答案不 包括其他 3 个问题、对吧?
    我缺少什么吗?

    顺便说一下、我认为 ENB 和 END 可以通过一个输出端口进行连接和控制、如 DS 的图 7-15 和 7-16 所示。

    此致、
    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、  

    你不会错过任何东西。 我能够验证 EVM 上提到的结果

    案例 1:我观察到一个正常的输出信号。 我将 EVM 上的 L1 短接至 C5

    案例 2:我让该测试在不同的 AGC 模式下运行更长时间、并观察到一个不久稳定的非失真输出信号。 我将 C5 短接到不同的 AGC 模式。  

    案例 3:我也观察到了不同 AGC 模式下的正常输出信号。 我将 AGC 模式短接至 L1

    案例 4:我在这里也观察到了正常的输出信号。 I 将 L1 短接至 R6。

    对于其他情况:

    如果 R5&R6 之间发生短路、则 ENB 和结束工作。 让它运行更长的时间、并且输出稳定。  

    OUT+和 OUT-短路不起作用、并且不产生输出信号。 释放时、会有自动恢复的输出信号。

    通过移除 R5 和 R6、ENB 和 END 引脚开路表明仍会产生输出信号。

    尽管放大器在本主题中提到的短路和开路情况下仍然可以工作、但在制造过程中应避免这些、因为器件的长期功能可能无法预测、如本文所述。

    所有案例都是在加电时创建的、并针对该主题的范围运行了大约 2 分钟。

    查看探测/受影响的 EVM 原理图和节点:

    Hikaru、这是否能够回答您的问题?

    此致、
    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。
    遗憾的是、有一个问题没有真正得到解答。
     我的问题:4.AGC(B3) 和 END(C3) 被短接。
     你的答案: 案例 4:我也观察到一个正常的输出信号在这里。 I 将 L1 短接至 R6。
    短接 L1 和 R6 会将 A3 和 C3 短接、这些不是 B3 和 C3。
    但由于 B3 和 C3 都是输入端子、因此我想我可以安全地使用我们的 EVM 模仿您的方式。
    所以,我会亲自试一试。
    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、  

    这些步骤可以在你的最后重复   

    短接 AGC 和 END 也提供了输出。 我将 AGC 跳线短接至 R6。  

    此致、

    矿石