This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:我们将向您发送有关案例编号 CS2825142 的其他信息。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1527387/ne5532-we-are-sending-you-additional-information-regarding-case-number-cs2825142

部件号:NE5532

工具/软件:

你好。

我之前在 opm320-v1_06-12pcs-2024119-circuit.pdf 上附上了新的运算放大器原理图、下面提供了一些更改的说明。

 

  1. 已进行了一些更改。
  2. 到目前为止、它是通过这一最终更改而产生的。

 

新的运算放大器原理图 opm320-v1_06-12pcs-2024119-circuit.pdf 原理图在我们生成时进行了最终更改。

更改的原因如下:

1-1. 为了降低功耗静态电流、我们将 R7 从 75R0 增加到 100R0 以降低基准电流。

因此、待机电流总共约为 7mA~12mA。

1-2. 移除了 C3 和 C6、从 27pF 移除至 0pF、以增加高频频带的滚降频率。

这就是所有的变化。 在这种状态下、通过将单个器件焊接到小型 PCB 来生产 1 个通道、通过放置一个电路来生产单通道产品、通过放置两个电路来生产双通道产品。

继续。

还显示并说明了所附的电路图 OPM320 电路 Description-Rev1.3.pdf。 e2e.ti.com/.../7215.OPM320-Circuit-Description_2D00_Rev1.18_2D00_ENG_2D00_c3_2D00_v1.6.pdf