This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:连接的运算放大器电路是否可以集成到半导体中?

Guru**** 2813825 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522427/ne5532-can-the-attached-op-amp-circuit-be-integrated-into-a-semiconductor

部件号:NE5532
主题中讨论的其他部件: NE5534

工具/软件:

收件人:Texas Instruments 发件人:奥克桑金电子邮件: oksang@audiofeel.com  

e2e.ti.com/.../opm320_2D00_v1_5F00_06_2D00_12pcs_2D00_2024119_2D00_circuit_2D00_Each-channel.pdfe2e.ti.com/.../opm320_2D00_v1_5F00_06_2D00_12pcs_2D00_2024119_2D00_TXN_2D00_for-Kicad6.zipe2e.ti.com/.../20250425_2D00_TXN001_2900_-_2D00_update_2D00_REV2_2D00_19_2D00_ENG_2D00_rev5_2D00_18_2D00_SendtoTXN.pdf 我想询问半导体运算放大器的可用性。 你好。 近年来、运算放大器(以下简称“运算放大器“)广泛应用于声学产品、除双型 NE5532 和单型 NE5534 外、还有其他高性能运算放大器。 但是、使用音频器件的人员正在将这些芯片型运算放大器替换为分立式运算放大器。 我们认识到了这一现实、并应用了我们的专利技术将单个元件焊接在小型 PCB 上、以生产和销售具有 OPAMP 性能的音频频段产品。 产品销往韩国和海外的个人客户,使用过的客户都非常满意,公司生产和销售的运算放大器成本比较高,生产时间长,产量大,量产困难,因此很难为所有需要的客户提供产品。 因此、我们相信、如果贵公司能用半导体生产半导体产品、我们将能够满足日益增长的需求、并将业务扩展到新客户。 因此,我们想了解我们能做些什么来帮助贵公司用半导体生产这些产品。 如果我们直接下单、程序和费用是多少? 供您考虑;我随附了使用我们获得专利的技术生产的分立式 OPAMP 的原理图和相关材料。 我认为、如果与半导体集成、所附的 OPAMP 原理图可执行与分立式 OPAMP 相同的性能。 所附原理图的性能已由使用它的客户验证,它的声音是微妙的,自然的,情感的,强大的,清洁和清晰从低音到高音不失真,并且每一个声音是分离而不失真,产生模拟声音像真空管的原始声音。 在未来,我们相信,在产生这种灵敏度丰富的模拟声音的方向上,需求将会增加,并且迫切需要重现在虚拟世界中许多声音混合的空间,如元节。 我们相信我们的专利技术能够满足所有这些条件。 如果贵公司将所附的分立式运算放大器原理图与半导体集成、那么当前电子行业的产品将开发成质量显著更高的产品、新的需求来源将会扩大、我们相信、作为一种将在未来发展的分节式解决方案、这将是一个巨大的发展、我想请求将所附的分立式运算放大器原理图集成到半导体中并由贵公司大规模生产。 我想请问贵公司是否积极考虑如何将分立式运算放大器原理图集成到半导体中。 如何将分立式运算放大器原理图集成到贵公司的半导体中;1 我们订购产品的条件是什么? 2 我也想知道除了我们的订购之外还有其他方法。 我们制造的分立式运算放大器模块基于我们的分立式运算放大器原理图、发送给您查看(恕不另行通知)。 我们附上以下附件供您审查。 1. 20250529-半导体订单运算放大器-rev1-9-eng--v1-4-submit 2.运算放大器 OPM320 原理图 (PDF)(pdf) 3.运算放大器 OPM320 PCB CAD 文件 (kicad) 4.技术合作建议_AUDIOFEEL (GPTversion 2)-update-REV2-19-ENGrev3-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oksang、

    [引述 userid=“653460" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1522427/ne5532-can-the-attached-op-amp-circuit-be-integrated-into-a-semiconductor ]如何将分立式运算放大器原理图集成到贵公司的半导体中;1 我们订购产品的条件是什么? 2 我还想知道除了我们的订购之外还有其他方法。

    我不知道我们为客户提供 IC 设计服务。 我们有许多音频运算放大器产品、请参见下面的链接。 在某些产品中、我们可能会为能够集成到产品中的客户销售 Si-die、例如混合芯片和其他相关设计。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/overview.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-samps-null-58700007782301335_audio_amp_ic_rsa-cpc-pp-google-ww_en_int&utm_content=audio_amp_ic&ds_k=audio+amplifier&gad_source=1&gad_campaignid=2090420085&gbraid=0AAAAAC068F2aN4RpCANrwTJ-hhdHIpO9m&gclid=CjwKCAjw3f_BBhAPEiwAaA3K5BhZ_FZMdr8qL1mY4soOhCXcmdgCRbo7j0FM3lun41sx6VjL1KNNGBoCMIsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

    可以通过多种方法将分立式电路集成到集成式 IC 中。  

    1.查找 IC 设计服务,并在 IC 中设计一个分立电路(可能需要大量初始投资和时间)。   

    2、采用混合技术将分立式原理图缩小为混合芯片(除非体积大,否则技术成本高)。  

    我不确定我是否回答了你的问题。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的详细答复。

    我制作了随附的原理图、根据对许多用户的评估和我自己的判断、性能相当好、因此建议按照此原理图中的配置重新集成整个电路。 如果我们通过您提供的链接将其作为新产品和许多运算放大器产品进行生产、并将其作为 NE5532 (NBE5534) 的高性能模拟运算放大器进行市场推广、我们就可以扩大当前市场并扩展到新市场。

    因此、我期待如所附原理图所示、将整个电路图重新集成到半导体中的方法。

    用你的话说,

    可以通过多种方法将分立式电路集成到集成式 IC 中。

    1.查找 IC 设计服务,并在 IC 中设计一个分立电路(可能需要大量初始投资和时间)。  

    2、采用混合技术将分立式原理图缩小为混合芯片(除非体积大,否则技术成本高)。  

    我认为第 1 项是最可取的。

     (1.查找 IC 设计服务并在<xmt-block1> IC</xmt-block> 中设计分立式电路(可能需要大量初始投资和时间)。 IC。

    使用选项 1 的最佳方式是什么?

    (PS)

    在随附的原理图中、C3 和 C6 可以根据需要放置、但最好不要使用 C3 和 C6 电容器。

    最好的蔬菜

    Oksang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将向您发送有关案例编号 CS2825142 的其他信息。

    你好。

    我之前在 opm320-v1_06-12pcs-2024119-circuit.pdf 上附上了新的运算放大器原理图、下面提供了一些更改的说明。

     

    1. 已进行了一些更改。
    2. 到目前为止、它是通过这一最终更改而产生的。

     

    新的运算放大器原理图 opm320-v1_06-12pcs-2024119-circuit.pdf 原理图在我们生成时进行了最终更改。

    更改的原因如下:

    1-1. 为了降低功耗静态电流、我们将 R7 从 75R0 增加到 100R0 以降低基准电流。

    因此、待机电流总共约为 7mA~12mA。

    1-2. 移除了 C3 和 C6、从 27pF 移除至 0pF、以增加高频频带的滚降频率。

    这就是所有的变化。 在这种状态下、通过将单个器件焊接到小型 PCB 来生产 1 个通道、通过放置一个电路来生产单通道产品、通过放置两个电路来生产双通道产品。

    还显示并说明了所附的电路图 OPM320 电路 Description-Rev1.3.pdf。

    continue.e2e.ti.com/.../OPM320-Circuit-Description_2D00_Rev1.18_2D00_ENG_2D00_c3_2D00_v1.6.pdf

    我希望这款运算放大器能够在世界各地提供。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oksang、

    每家半导体公司都有 将其产品推向大众市场的商业模式。 我之前已经回复、TI 通常不为外部客户设计运算放大器产品。 如果这是一个大量的业务,这种业务建议可能是可能的。 但是、您每年可能必须购买数百万个器件、这对于您的业务模式来说可能可行、也可能不可行。  

    您每年设计的体积是多少? 如果您在该领域做过营销研究、我可以将您的查询转发给我们的营销团队。  

    此致、

    Raymond