主题中讨论的其他器件: TAS2563、 PPC3-EVM-MB
工具/软件:
一些工程师您好。
我已经使用 TAS2563YBGEVM-DC (EVM) 和 PPC3 输出了一个二进制文件。
我们计划将时间留给软件团队创建命令、以便从 MCU 写入每个寄存器。
但是、在评估包括外壳在内的音质时、每次都要更新命令是一件麻烦事。
我有疑问。 是否可以使用 EVM 和 PPC3 来写入已安装在电路板上的 TAS2563?
我正在考虑切断 EVM 上 TAS2563 的信号线、并将其连接到安装板上的 TAS2563。
由于电源和其他电源可以由安装板提供、因此我认为只提取信号线就足够了。
关于上述问题、是否有我们没有充分意识到的问题、或这显然是不可能的?
我想听听你们的意见。
内容:除了 EVM 外、我还有 PPC3-EVM-MB、学习板 2 和安装了 TAS2563 的原型板。
此致、
Fumiya。
。