This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:将寄存器写入使用 TAS2563YBGEVM-DC 安装在板上的 TAS2563

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563YBGEVM-DC, TAS2563, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525060/tas2563ybgevm-dc-write-registers-to-tas2563-mounted-on-board-using-tas2563ybgevm-dc

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件: TAS2563PPC3-EVM-MB

工具/软件:

一些工程师您好。

我已经使用 TAS2563YBGEVM-DC (EVM) 和 PPC3 输出了一个二进制文件。

我们计划将时间留给软件团队创建命令、以便从 MCU 写入每个寄存器。

但是、在评估包括外壳在内的音质时、每次都要更新命令是一件麻烦事。

我有疑问。 是否可以使用 EVM 和 PPC3 来写入已安装在电路板上的 TAS2563?

我正在考虑切断 EVM 上 TAS2563 的信号线、并将其连接到安装板上的 TAS2563。

由于电源和其他电源可以由安装板提供、因此我认为只提取信号线就足够了。

关于上述问题、是否有我们没有充分意识到的问题、或这显然是不可能的?

我想听听你们的意见。

内容:除了 EVM 外、我还有 PPC3-EVM-MB、学习板 2 和安装了 TAS2563 的原型板。

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    您似乎希望使用 PC+EVM 来控制原型板上安装的 TAS2563 芯片。

    可以按如下所示进行操作:

    步骤 1 将 EVM 板上的 I2C 总线连接到原型板上的 I2C 总线。 请注意电压电平。 它们应保持不变。 通常为 1.8V 或 3.3V。  PPC3-EVM-MB、J14 上有跳线 

    第 2 步、最好禁用 TAS2563YBGEVM-DC 板上的芯片。 您可以禁用 EVM 板上两个芯片的电源。  只需移除 IOVDD1/VDD1/VBAT1 和 IOVDD2/VDD2/VBAT2

    第 3 步:给原型板上电后、所有电源都已准备就绪、EVM 的电源已准备就绪、您可以立即尝试通过 PC PPC3 工具连接芯片。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin。

    感谢您的答复。 我还有两个问题。

    1.提问后、我认为可以通过从 PPC3-EVM-MB 上的 J5(而不是 TAS2563EVM 上的 J7)延长电缆来获得相同的结果。 在这种情况下、不需要 TAS2563EVM。
    如果这种方法可行、请告诉我。

    2. 当 EVM 跳线设置不正确时,会出现与照片中的跳线设置类似的错误。 如果信号线未连接到 EVM 上的 TAS2563 并连接了安装板上的 TAS2563、是否不会发生此错误?
    另外、如果可能、请告诉我如何检测跳线设置错误、我将不胜感激。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    问题 1:是的、只有主板 ( PPC3-EVM-MB) 可以用来执行类似的操作。

    问题 2:通常、当 I2C 跳线设置不正确或主机 无法检测到正确的 I2C 器件时、会发生此问题。 请比较电路板和 EVM 的电压电平、检查电源是否开启、上拉电阻器等。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin。

    感谢您的回答。

    现在我可以继续进行验证。

    此致、

    Fumiya。