This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:有关 TAS5815 数据表表表表 7-2 中的放大器输出峰值电压 (V)。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1527521/tas5815-regarding-the-amplifier-output-peak-voltage-v-in-table-7-2-of-the-tas5815-datasheet

器件型号:TAS5815

工具/软件:

关于 TAS5815 数据表的表 7-2 中列出的“放大器输出峰值电压“、您能告诉我该值具体指的是什么吗?

是输出信号正振幅还是负振幅的峰值?
还是峰峰值?

此致、

石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeru:

    这是理论上的输出峰值电压。 但实际上、它不能达到 29.5V、因为电源不能太高。 所以  

    您可以参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa894

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    感谢您对上述峰值电压的响应。

    我还想了解如何解读此表中的增益和峰值电压、以及从 dB 转换为 dBV 的方法是否正确。

    这次、在 8Ω 负载和–0.5dB 的模拟增益(0dB 时的所有其他增益)的情况下、I2S 输入–6dBFS 的信号(相当于 500mV 的振幅)、负载输出为 9.647Vmrs。 (当输入信号电平设置为 0dBFS 时、输出波形会被削波、因此测量是在–6dBFS 下执行的,在这种情况下不会发生波形失真。)

    据此、计算 dBV 的公式“20×log10 (Vout/Vin)“将模拟增益从 dB 转换为 25.71dBV。

    如果输入 0dBFS 信号(相当于 1V 的振幅)、则使用上述公式、输出电平为 19.29Vrms。
    如果我们根据此 RMS 值计算峰值、则得到 19.29Vrms× 1.414 = 27.28V、这接近表 7-2 再次<4:0>=0001 行中列出的峰值、因此该值列在表中。

    这些解释是否正确?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    您的计算也是正确的。

    关于 AG 和 DG 设置、我们还建议共享以上文档。

    它可以帮助您了解如何根据扬声器峰值功率 pvdd 设置增益。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    感谢您的答复。
    我知道、从从输出确定 dBV 到计算峰值的一系列计算都是正确的。

    考虑到这一点、我有一个问题。 是否有适用于模拟增益的 dB/dV 转换表?

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishibashi:

    没有这样的表格。 但我想您只需使用 Excel 输入校准格式、如“=10^(A1/20)*29.5“、这里 A1 只是一个样本、它是您应输入的增益 (dB)、输出是峰值电压(伏特)。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    我的理解是没有转换表。
    我将尝试使用您提供的公式计算 dBV。

    此致、

    石桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishibashi

    当然、如果您有任何其他问题、可以在此处添加注释。

    让我现在关闭此 TT。

    谢谢

    Jesse