Other Parts Discussed in Thread: PCM1840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1840 工具/软件:
您好的团队、
关断引脚连接到 CPU。
在 PCM1840 导通之前、根据 CPU 的规格、关断引脚会承受 3.3V 的电压并持续约 50ms。
这对器件是否有问题?
我进行了检查、因为绝对最大额定值为 IOVDD+0.3V。
此致、
Ryu。