This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:3.3V 是意外地输入到关断引脚的电压。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528459/pcm1840-3-3v-is-unintentionally-input-to-the-shutdown-pin

器件型号:PCM1840

工具/软件:

您好的团队、

关断引脚连接到 CPU。
在 PCM1840 导通之前、根据 CPU 的规格、关断引脚会承受 3.3V 的电压并持续约 50ms。
这对器件是否有问题?
我进行了检查、因为绝对最大额定值为 IOVDD+0.3V。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这会使器件处于不稳定状态。 数据表的第 8.2.2 和 9 节详细说明了 SHDNz 的电源时序、以确保实现出色性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    我知道运行会不稳定。
    此操作是否可以损坏组件?
    如果之后我正确遵循了电源序列、那么操作是否有任何问题?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 不会因为这种行为而中断。

    但是、SHDNz、IOVDD 和 MD1 在 IC 内紧密连接。 如果 IOVDD 为低电平且 SHDNz 具有切换行为、则可能会意外地在内部启用模拟块。

    我建议在 MD1 上添加一个连接到 GND 的 10k 电阻器、以减轻此状态下来自 IOVDD 的任何过流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    柳先生有一个假期,所以我会联系你。
    感谢您的回答。
    如果我还有其他问题、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以