This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:ADC 电源控制位

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529408/tlv320aic3204-adc-power-control-bit

器件型号:TLV320AIC3204

工具/软件:

大家好!

客户正在考虑使用此器件。 我想确认一下。

要进行记录、请将页 0/寄存器 81:ADC 通道设置寄存器中的 ADC 功率控制设置为位 D7、D6 设置为 1、1。

接下来、开始记录、以便更改 UN-Manded 寄存器(在第 0/寄存器 82 页:ADC 精细增益调整寄存器中)。

录制完成、

但记录完成后、ADC 电源控制位 D7、D6 设置为 1、1、然后设置为 0、0。

寄存器可以随时间变化吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke-San、

    您的理解是正确的。 可以在超时更改 ADC 电源控制、以便仅在需要时启用记录。

    此致、
    Jeff McPherson