This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:如何将限制器功率级别设置为高于 2W(例如,4Ω 扬声器的 2.3W)?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530015/tpa2028d1-how-to-set-limiter-power-level-above-2w-e-g-2-3w-for-4-speaker

器件型号:TPA2028D1

工具/软件:

您好:

我正在处理一个使用智能放大器的项目 TPA2028D1 我有一个扬声器 4Ω 阻抗

我要设置 限制器功率级别 最终目的 2.3W 、因为这是我的应用所需的最大功率输出。 但是、GUI 工具似乎是这样 将设置限制在大约 1.9858W 和任何试图更高的值都会导致限制器降低输出功率以保护扬声器。

是否有任何方法可以增加或覆盖 限制器功率级别设置 GUI 中是否超过 2.0W?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    限制器实际上是根据 dBV 增益设置的。 最大设置为 9dBV、结果为 1.9858W。
    对于更高的输出功率级别、可能必须禁用限制器功能。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师