This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 噪声问题

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528280/tas5828m-tas5828m-noise-issue

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5805,TAS5805M

工具/软件:

我们制造乐器放大器。 我们的一位用户报告说、在扬声器附近播放吉他 E2 弦时、扬声器发出嗡嗡声(连接了音频;某些耳机可能无法再现)。  

e2e.ti.com/.../TAS5828_5F00_noise.mp3

以下是我的故障排除步骤:

1.通过更换扬声器排除扬声器碎屑—噪音持续存在。
2.通过使用 TAS5805 放大器进行测试排除了吉他谐波(未观察到噪声)。
3.使用演示板验证 TAS5828M 的问题 — 仍然存在噪声。
4.禁用大多数软件设置(保留基本配置,请参见屏幕截图)—仍然存在噪音。


5.测试了多个采样率 (768K/175K,384K/80K)—在所有采样率下都出现了噪声。

摘要:在正常音乐播放过程中、噪音很小、但在拔出 E2/A2 弦时会听到声音。 它会在信号衰减期间出现、而不是在初始波形中出现。 我们如何解决此问题? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以在频谱上显示输出范围? 如果您使用 TAS5805 和 TAS5828 执行此操作、我们将能够识别噪声的频率并排除噪声的 来源。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney Northcut、
    比较 TAS5805M 和 TAS5828M 的 FFT 信号后、噪声频率仍未确定。 噪音微弱且断断续续。 在下图中、蓝色迹线代表 TAS5828M、而红色迹线代表 TAS5805M。 此图捕获了吉他 E2 弦衰变期间的瞬间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享 TAS5805 与 TAS5825 之间的设置差异吗? 它们是否具有相同的增益设置?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heloo、

    1、TAS5805 使用我们公司的 PBTL 模式产品在 17V 下工作。 软件设置如下所示:


    2、TAS5828 在 22.7V BTL 模式下使用演示板。 软件设置如下所示:


    两者的增益均为 25.7dB、扬声器阻抗为 共模电压。

    此致、

    宝剑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者的 I2S 采样率均为 96kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TAS5828EVM 和 TAS5805 定制板的音频源在两次测试之间是否相同? 由于 FFT 是相同的、因此我认为某个位置会发生一些干扰。 这两种设置之间的扬声器输出路径之间是否有任何差异? 两个设置是否使用相同的输出滤波器?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在测试期间、信号源并联、输出滤波器参数相同。 唯一的区别是元件制造商。 今天、在重复测试后、TAS5805 听起来非常清晰。 但是、TAS5828 在播放 E2 和 A2 字符串时会产生间歇性蜂鸣噪声、不是连续蜂鸣、而是间歇性的蜂鸣 zz、蜂鸣 zz。 此外、我尝试增加 TAS5828 滤波器中电感器之间的距离、但噪声仍然存在。

    声音非常微弱、只有当耳靠近扬声器时才能听到。

    此致、

    宝剑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否尝试下面的配置代码、看看是否可以消除噪声。

    W 58 00 00

    W 58 7f 00

    W 58 3a F8 #drboost 禁用。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    我使用了您的代码、噪声消失了。 现在在我的程序中,我添加了你在cfg_reg registers[]数组之后提供的代码,如下所示:

    //寄存器调优
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x02、0x40}、
    { 0x41、0x1f }、
    { 0x53、0x61 }、
    { 0x54、0x00 }、
    {0x60、0x07}、
    {0x61、0x0d}、
    {0x62、0x09}、
    { 0x63、0x0B }、
    { 0x64、0x00 }、
    {0x03、0x03}、
    { 0x78、0x80 }、
    //E2/A2 噪声
    { 0x00、0x00 }、
    { 0x7f、0x00 }、
    {0x3a、0xf8}、
    };

    最后三行是新添加的数据。您认为以这种方式修改数据有任何问题、还是应该使用其他方法?

    谢谢

    宝剑