请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2781EVM 主题中讨论的其他器件:TAS2781
工具/软件:
大家好、我刚收到 TAS2783EVM 并在 TAS2781 EVM 应用中安装了 PPC3、但我无法听到扬声器发出的任何声音。
自从收到 TI 的器件后、我没有更改任何 DIP 开关配置。
使用 HID 驱动程序、器件管理器下显示为“TI USB UAC2.0“和“USB Input Device“。
我无法通过“TI USB UAC2.0“器件播放音频、连接的扬声器没有声音、我无法测量 OUT+和 OUT-之间的任何信号
我相信我已经遵循了我能够找到的任何稀疏文档。
我通过桶形插孔连接器使用 5V 3A 电源为装置供电、并通过 micro-USB 端口连接到我的 PC。