This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:无法听到扬声器发出的任何声音

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521914/tas2781evm-cannot-hear-any-sound-from-speaker

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2781

工具/软件:

大家好、我刚收到 TAS2783EVM 并在 TAS2781 EVM 应用中安装了 PPC3、但我无法听到扬声器发出的任何声音。

自从收到 TI 的器件后、我没有更改任何 DIP 开关配置。

使用 HID 驱动程序、器件管理器下显示为“TI USB UAC2.0“和“USB Input Device“。

我无法通过“TI USB UAC2.0“器件播放音频、连接的扬声器没有声音、我无法测量 OUT+和 OUT-之间的任何信号

我相信我已经遵循了我能够找到的任何稀疏文档。

我通过桶形插孔连接器使用 5V 3A 电源为装置供电、并通过 micro-USB 端口连接到我的 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuho、  

    您是否有办法探测 SBCLK、FSYNC 和 SDIN 引脚? 请确认这些引脚上的频率值

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuho、  

    是否有任何更新?

    为了帮助我隔离和支持您的电路板、我需要您提供有关您在 EVM 上看到的内容的信息、例如我所附的下图:

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个主题已经结束了。

    此致、

    Ore.