This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1664:具有不同上升时间的双电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533204/opa1664-dual-supply-with-different-rise-time

器件型号:OPA1664

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将 OPA1664 作为 ADC 模拟前端采用+5V 和–5V 双电源。

在我们的应用中、–5V 电源的斜升速度应早于+5V 电源。

由于这个 不同的时间电源斜升至  OPA1664 和 ADC 输入、是否存在任何问题?

如果由于两个电源不同时升高而导致任何问题、我们是否需要为 OPA1664 添加任何保护?  

请参阅 AFE 原理图的下图。  

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    由于这个 不同的时间电源斜升至  OPA1664 和 ADC 输入、是否存在任何问题?

    OPA1664 是一种模拟设计、没有电源序列要求。 因此、两个电源之间的延时时间或电源序列并不重要(理想情况下,Vcc 应首先开启或与 Vee 同时开启。) 我不能说 ADC、请发布器件型号并向 ADC 支持团队提出问题。   

    关于双向 TVS 保护、我会将 TVS 放置在交流输入前端端子处。 TVS 将抑制分压器之前可能的高能瞬态。  请为高电压输入应用的 TVS 评级。 Vin+输入前面的 TVS 可能没有太大作用、因为最低钳位电压(在 TVS 中)在大约 9.2V 或 10V 时不会生效。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond