This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:汽车音频放大器。 使用开路负载通过 DD1 进行增益调优。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534224/tas6584-q1-car-audio-amplifier-gain-tuning-with-dd1-using-open-load

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

下午好。

在开发汽车音频放大器过程中、出现了一个有趣的用例。 通常、放大器安装技术人员使用一种称为 DD1 的方法来测量放大器输出上的失真量、以便能够正确调整。 通常、这是在未连接阻性负载或扬声器负载的情况下完成的。 为了实现正常的安装过程、必须设计芯片来禁用开路诊断检查。

  • 是否建议这样做、芯片放大器是否仍然能够在非常高和低占空比的条件下工作?
  • 是否存在任何相关风险?
  • 如果要做到这一点、他们可能会采取哪些步骤来确保在这种情况下不会出现振铃或反射

在围绕这样的用例进行设计时、我发现了一些奇怪的行为。 即:OCSD(空载时)、以及 栅极驱动器中看起来出现的干扰(可能的击穿)。 我想我会问!

感谢您的帮助。

此致、

Levi Rakes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Levi

    不建议这样做、因为芯片不是专门为空载工作而设计的。 如果要检查输出失真、请使用 4 欧姆负载来测试 THD 应该是典型值、使用。

    使用的开路负载可能会在输出侧产生 LC 滤波器谐振波形、需要添加额外的 RC Zobel 网络工作来进行阻尼。 在 OUTP/M 之间使用 6.8 Ω+330nF 的值

    开路负载还使得 BST 电容器难以在接近 100%的占空比工作时充电。 您遇到的虚假 OC 问题。 尝试在寄存器 0x52 处启用脉冲注入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还注意到、从 BD 调制更改为 1SPW 调制有助于解决虚假的 OC 问题。 这可能是我的一个解决方案、您认为这是什么? 我的电感器的开关侧已经有一个 Zobel 接地网络、其值为 5.76 Ω 和 470pF。 电容的增加意味着该网络中会耗散更多的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Levi

    我还注意到从 BD 调制更改为 1SPW 调制有助于解决假 OC 问题。 这可能是我的一个解决方案、您认为这是什么? [/报价]

    由于 需要更小的驱动器能量、1SPW 确实会更好。  

    我的电感器的开关侧已经有一个 Zobel 网络接地、其值为 5.76 欧姆和 470pF。 [/报价]

    这用于 EMC 目的、并位于电感器之前。 由于 PWM 开关保持充电和放电电容、因此该位置会产生更多的功率损耗。

    增大电容意味着此网络中将耗散更多的能量正确吗?
    [/quote]

    LC 滤波器后面的附加 Zobel 位置、仅剩下音频、不会有太多功率损耗。

    [/quote][/quote]