Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
Thread 中讨论的其他器件: TAS2X63EVM
工具/软件:
您好:
我将在电池供电型应用中使用 TAS2563 QFN 芯片、并需要更大限度地降低功耗。
在 TAS2563 初始化后、包括程序和系数。 负载时、我观察到了预期的低功耗。 但是、使用编解码器进行声音播放、然后恢复到软件关闭状态后、0.5mA 的空闲功耗增加了。
空闲消耗的增加是通过应用 TDM 时钟和帧同步来触发的、从而进入运行状态。
经过一些尝试和错误、我已经隔离了与欠压保护相关的问题。 如果我不启用此功能、则不会增加空闲电流消耗。
我已经尝试在进入软件关断模式时禁用欠压保护、但这没有任何帮助。 一旦在 ACTIVE 状态下启用该功能、我就无法避免 0.5mA 增加。
软件重置可修复此问题、但我不确定将重置什么内容。 由于加载程序需要很长时间、因此我只能在初始上电期间执行此操作。
关于如何避免在首次激活状态后此 0.5mA 增加的建议?
谢谢、
OVE