This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:软件关断时的电流消耗

Guru**** 2591420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529226/tas2563-current-consumption-in-software-shutdown

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件: TAS2X63EVM

工具/软件:

您好:

我将在电池供电型应用中使用 TAS2563 QFN 芯片、并需要更大限度地降低功耗。

 

在 TAS2563 初始化后、包括程序和系数。 负载时、我观察到了预期的低功耗。 但是、使用编解码器进行声音播放、然后恢复到软件关闭状态后、0.5mA 的空闲功耗增加了。

 

空闲消耗的增加是通过应用 TDM 时钟和帧同步来触发的、从而进入运行状态。

 

经过一些尝试和错误、我已经隔离了与欠压保护相关的问题。 如果我不启用此功能、则不会增加空闲电流消耗。

 

我已经尝试在进入软件关断模式时禁用欠压保护、但这没有任何帮助。 一旦在 ACTIVE 状态下启用该功能、我就无法避免 0.5mA 增加。

 

软件重置可修复此问题、但我不确定将重置什么内容。 由于加载程序需要很长时间、因此我只能在初始上电期间执行此操作。

 

关于如何避免在首次激活状态后此 0.5mA 增加的建议?

 

谢谢、

OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    我将对此进行深入研究。  您能否说明哪个电源轨是显示功耗增加的电源轨? 这样、我就可以特别专注于测试和测量该电源轨。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    谢谢你。 我将测量整体系统功耗、因此这将是 TAS2563 上的 VBAT。

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    明白了、我会在我这边进行测试、并在下周初或明天(如果可能)分享我的调查结果。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    只是对此采取后续行动。 我们已经在 TAS2x63EVM 电路板上重现了该行为并将 0.5mA 增量隔离为 VDD。

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    非常感谢您对其进行测试。
    我将查看器件设计、了解是否可以避免这种电流增加。 我们将在下周再次提出进一步的评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    您是否找到了 0.5mA 电流泄漏的说明?

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    我们需要更多的时间来检查这一点 — 明天是美国假期,大部分团队已经休假。  

    此致、
    Arthur