This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:无法连接到 PCM9211EVM-U 评估板

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532746/pcm9211evm-u-unable-to-connect-to-the-pcm9211evm-u-evaluation-board

器件型号:PCM9211EVM-U

工具/软件:

您好、

我将尝试连接到 PCM9211EVM-U 电路板、并可在说明中看到、我应该能够通过打开 CodecControl 并通过 USB 连接到我的 PC 来进行连接。

它应该是正确的 CodecControl 软件:

该说明如下所示:

1.3 开始使用 PCM9211EVM、请执行以下步骤:

步骤 1. 安装 CodecControl 软件(请参阅第 2 章)

步骤 2. 启动 CodecControl 软件。

步骤 3. 将数字音频源插入同轴 S/PDIF 输入 (J5)。

步骤 4. 将模拟音频源(线路电平)插入模拟输入 (J2)。 步骤

5.通过 Mini USB-B 转 USB-A 线缆将 EVM 连接到 PC。 CodecControl 软件会自动检测 EVM 并运行初始化脚本、然后将 PCM9211EVM 配置为通过同轴 S/PDIF 输入进行音频录制

在音频选择中、USB 被识别为:USB-miniEVM。

二极管:1、2 和 4 接通

当我按照步骤指南进行操作时、为什么它不能与 CodecControl 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CodectControl 存在兼容性问题。 请同时使用 WIN11 和 10 进行尝试。 我相信 Win10 应该可以正常工作。

     我不在办公室, 将与您跟进星期一  . 感谢您的耐心。

    此致。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 PCM9211EVM_U 板连接到 Windows 10 Business 上运行的计算机、但仍然无法与 CodecControl 连接

    它会发出错误消息“690.0 不是有效的浮点值“

    有什么解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、当您 在未设置为正确 区域的 Windows 操作系统上安装软件 或您的小数符号和分组符号不正确时、可能会发生此错误。 I.e、而不是 “."</s>“ 您可能会使用“",“,反之亦然、反之亦然。 请确认、如果您仍有问题 、我必须咨询软件团队。

    此致、

    Arash