工具/软件:
您好、
我将尝试连接到 PCM9211EVM-U 电路板、并可在说明中看到、我应该能够通过打开 CodecControl 并通过 USB 连接到我的 PC 来进行连接。
它应该是正确的 CodecControl 软件:

该说明如下所示:
1.3 开始使用 PCM9211EVM、请执行以下步骤:
步骤 1. 安装 CodecControl 软件(请参阅第 2 章)
步骤 2. 启动 CodecControl 软件。
步骤 3. 将数字音频源插入同轴 S/PDIF 输入 (J5)。
步骤 4. 将模拟音频源(线路电平)插入模拟输入 (J2)。 步骤
5.通过 Mini USB-B 转 USB-A 线缆将 EVM 连接到 PC。 CodecControl 软件会自动检测 EVM 并运行初始化脚本、然后将 PCM9211EVM 配置为通过同轴 S/PDIF 输入进行音频录制
在音频选择中、USB 被识别为:USB-miniEVM。
二极管:1、2 和 4 接通
当我按照步骤指南进行操作时、为什么它不能与 CodecControl 连接?