This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754Q1EVM:低频侧的频率响应下降了约 0.1dBV。

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535767/tas6754q1evm-the-frequency-response-on-the-low-frequency-side-has-dropped-by-about-0-1-dbv

器件型号:TAS6754Q1EVM

工具/软件:

使用音频显示功能测量频率响应时、CH1 和 CH3 在低频范围内显示下降约 0.1dBV。
(CH2 和 CH4 的 FR 是平坦的。)


您是否知道 CH1 和 CH3 在低频范围内下降约 0.1dBV 的原因?
请建议检查什么以使其平坦。


•已更换 AP 测量电缆。
•已更换 4 欧姆电阻。
•已更换 EVM 板和 4 Ω 电阻器之间的电缆。


• PPC3 和寄存器设置为默认设置。
•PVDD = 14.0V
•一个 4 欧姆电阻器连接到 OUT 端子。
•音频数据通过光纤连接从 AP 输入到 EVM 板。
•从 CH1 到 CH4 确认正常输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它应该是产生该压降的直流阻断滤波器。

    使用数据表中列出的滤波器、将截止频率设置为 3Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    我在启动 PPC3 时检查了 I2C 通信后、似乎截止频率设置为 3Hz。
    此设置是否不够?
    请介绍如何在 PPC3 上将 ch1 的截止频率设置为 4Hz 至 3Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota

    CH2/4 应该有额外的设置、现在这个 2 通道不使用直流阻断滤波器。

    如果您不想使用它、可以切换 PD 引脚以复位 IC、然后仅使用寄存器 0x39 来禁用默认过滤器。 在 Book 8C 上不要启用额外的健身器。