This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在使用 PBTL 时、应该将 A->C 和 B->D 捆扎带放置在前置滤波器 (PWMA/PWMC 和 PWMB/PWMD) 或后置滤波器 (OUTA/OUTC)?

Guru**** 2562430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537685/tpa3255-when-using-pbtl-should-the-a--c-and-b--d-ties-be-placed-pre-filter-pwma-pwmc-and-pwmb-pwmd-or-post-filter-outa-outc

器件型号:TPA3255

工具/软件:

您好、

我们在 PBTL 模式下使用 TPM3255EVM。

应该 将 A->C 和 B->D 并行连接放置在预滤器 (PWMA/PWMC 和 PWMB/PWMD) 还是后滤器 (OUTA/OUTC)?

过去我们一直在做后置滤波器、但我认为这是不正确的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    应将连接设置为预过滤。 我包括以下数据表中的典型 PBTL 配置。  

    此致、
    Sydney Northcutt