This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211 的配置问题

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537150/pcm9211-configuration-issues-of-pcm9211

器件型号:PCM9211

工具/软件:

您好 TI 团队:

抱歉、PCM9211 是否可以配置为同时具有 1 个 SPDIF 输入通道和 2 个 SPDIF 输出通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、数据表中提到:

    MPO 端口中有两个 S/PDIF 输出; MPO0 和 MPO1 输出可以独立选择 。 MPO 引脚还能够输出 DIR 标志信息、中断标志、或重复为 RECOUT0 或 RECOUT1 路径选择的 S/PDIF 信号。

    此致、

    Arash