This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:削波

Guru**** 2563470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537954/pcm6260-q1-clipping

器件型号:PCM6260-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Bosch 将 PCM6260 用于他们的项目。

它们将 CH1 CFG0 寄存器设置为 0x38、CH1_INTYP=麦克风输入、CH1_INSRC=模拟单端输入、CH1_DC=直流耦合输入、CH1_MIC_IN_RANGE=高摆幅模式。

但是、当 按如下所示测试输入信号 Vb=1.23V 和直流偏置=1.69V 时、输出会显示削波、您能否检查它们是否使用了正确的寄存器配置?

输入:

削波:

寄存器转储: e2e.ti.com/.../PCM6260-registers-readback.txt

SCh:  

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    1.39V 共模不足以支持输出摆幅。 请参阅数据表中的表格

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    1.39V 共模

    您想在这里输入 1.69V、对吧?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    抱歉、是的、1.679 伏。 我这边有个拼写错误。 我的观点仍然存在、我也注意到输入 1 没有与其连接的偏置、这是另一个问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    并且我注意到输入 1 没有连接到它的偏压、这是另一个问题。

    客户表示他们使用音频调谐器将 MIC 模拟为单端输入信号、是否仍需要连接偏置?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    是的、无论输入类型如何、此器件都需要偏置。  有关共模电压要求的额外详细信息、请参阅数据表中的第 8.3.3 节。

    此致、
    Jeff McPherson