Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
Thread 中讨论的其他器件:TAS2X63EVM、
工具/软件:
您好:
我在电池供电应用中使用 TAS2653 QFN 芯片、需要尽可能降低功耗。
我可以在数据表中找到的最大额定值:
“启用 IV 检测时有效运行期间的电流消耗“
- Fs = 48kHz、VBAT 4.6mA
- fs = 48kHz、VDD、QFN 封装 13.3mA
在我的设置中、我测量了与拉低 SDZ 电平相比功耗的总增加量。
- fs = 16kHz。 正常模式:31.1mA
- fs = 16kHz。 ROM 模式:22.5mA
因此、即使在 ROM 模式下、功耗也高于数据表中规定的值。
我们还在 TAS2x63EVM 板上进行了测量、展示了更高的电流消耗:
ROM 模式
- VBAT:12.3mA
- VDD:19.4mA
0:正常模式
- VBAT:12.3mA
- VDD:41.0mA
通常、激活 DSP 时、VDD 会增加到 40mA 左右。 在“调优模式“中启用/禁用不同功能时、我们测量的差异不大。 所播放的信号电平也不会影响电流消耗。 仅当启用了“空闲通道检测“并播放静音时、VDD 才会降至 14.8mA — 因此甚至低于 ROM 模式下的水平。
两个 TAS2563 芯片上的文本不同:
- TAS2x63EVM:TAS2X63 TI 188 AEYN G4
- 我们的电路板:TAS2X63 TI 448 A48K G3
所以 — 问题:-)
- 除了 TAS2563 数据表中列出的数据之外、是否还有任何其他“典型电流消耗“数据?
- 数据表中列出的上述值是否在 DSP 运行时提供?
- TAS2x63EVM 板上通常高得多的电流消耗的任何输入?
- 有任何关于如何最大限度地降低工作模式下电流消耗的输入?
此致、
OVE