This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:运行状态下的电流消耗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532568/tas2563-current-consumption-in-active-state

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件:TAS2X63EVM、

工具/软件:

您好:

我在电池供电应用中使用 TAS2653 QFN 芯片、需要尽可能降低功耗。

 

我可以在数据表中找到的最大额定值:

“启用 IV 检测时有效运行期间的电流消耗“

 - Fs = 48kHz、VBAT 4.6mA

 - fs = 48kHz、VDD、QFN 封装 13.3mA

 

 在我的设置中、我测量了与拉低 SDZ 电平相比功耗的总增加量。

  - fs = 16kHz。 正常模式:31.1mA

 - fs = 16kHz。 ROM 模式:22.5mA

 因此、即使在 ROM 模式下、功耗也高于数据表中规定的值。

 

 我们还在 TAS2x63EVM 板上进行了测量、展示了更高的电流消耗:

 ROM 模式

  •  VBAT:12.3mA
  •  VDD:19.4mA

 

0:正常模式

  •  VBAT:12.3mA
  •  VDD:41.0mA

通常、激活 DSP 时、VDD 会增加到 40mA 左右。 在“调优模式“中启用/禁用不同功能时、我们测量的差异不大。 所播放的信号电平也不会影响电流消耗。 仅当启用了“空闲通道检测“并播放静音时、VDD 才会降至 14.8mA — 因此甚至低于 ROM 模式下的水平。

两个 TAS2563 芯片上的文本不同:

  • TAS2x63EVM:TAS2X63 TI 188 AEYN G4
  • 我们的电路板:TAS2X63 TI 448 A48K G3

 

所以 — 问题:-)

  1. 除了 TAS2563 数据表中列出的数据之外、是否还有任何其他“典型电流消耗“数据?
  2. 数据表中列出的上述值是否在 DSP 运行时提供?
  3. TAS2x63EVM 板上通常高得多的电流消耗的任何输入?
  4. 有任何关于如何最大限度地降低工作模式下电流消耗的输入?

 

此致、

OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    1. 无可用的其他数据。
    2. 这些数字处于 ROM 模式、因此 DSP 未在运行。
    3. 根据测量电流的方式和位置、可能包括 EVM 上其他元件/电路的功耗。
      1. 若要测量 VBAT、应移除 J7 和 J15、并分别为 VIN 和 VBAT 供电。 仅测量 VBAT J6 的电流。
    4. 一旦使用 DSP(调优模式)、禁用或启用功能不会影响总体功耗。 VBAT 消耗将取决于输出电平。

    关于您的另一个主题、我假设通过启用空闲通道检测功能来克服了功耗差异?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您提供此信息。 我将重新访问 TAS2x63EVM 电路板上的测量、确保我们按照您介绍的步骤操作。

    关于我的另一个线程、这仅与软件关断模式下的电流消耗有关、我没有看到这应该受到空闲通道检测的影响...

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    明白了、请在检查测量设置后、告诉我们有效 VBAT 消耗是否正确。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们在 VBAT 运行时仍然测量相同的值。 但是、这很可能是因为我们使用 4 欧姆扬声器 — 数据表中的值是使用 8 欧姆负载测量的。

    然而、为什么  TAS2x63EVM 比我们自己的电路板使用大约 20mA 仍然是个谜。 但由于这不是另一个方向,它目前不是一个极大的关注。

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、  

    与 TAS2x63EVM 相比、您的系统中使用的电感值是否不同? 在相同的饱和电流下具有更高的电感应能够提供更低的功耗。

    当前结果是否正常、我们能否关闭线程?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们使用的电感值与 EVM 板相同。

    是的 — 谢谢-我们可以关闭此主题。

    此致、

    OVE