This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:LRCK、BCK 和 SCK 频率之间的关系

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537362/pcm5102a-relationship-between-lrck-bck-and-sck-frequencies

器件型号:PCM5102A


工具/软件:

質問させてください。μ s
PCM5102Aにてサンプリングレート256kHzを実現しようとしています。FPGAよりLRCK μ H、BCK 和 SCK を入力する構成で考えています。各クロックの周波数はLRCK:256kHzBCK:16.384MHz (PCM5102Aはスレーブ動作で通信フォーマットはI2Sです。64) SCK:16.384MHzでも動作しますでしょうか。SCKに関しての関係性の制約がデータシートには記載されていないので問題ないと考えています。(×μ F)

%MCEペーストビン%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

     由于某种原因,我不能用谷歌翻译它的英语。 因此、根据您的标题、我将回答您的问题。 BCLK 与 LRCK 之间的关系如所示  

    BCLK =通道数 *通道 深度* FS、选择 LRCLK 后、 表 10 给出了与 SCK 的关系。 音频相关时钟的系统主时钟输入

    如果这不是您的问题、请告诉我。

    谢谢

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉用日语发帖。  我将用英语书写。

    我尝试使用 PCM5102A 实现 256KHz 的采样率。(数据宽度为 24 位。)

    我正在考虑一种配置、其中 LRCK、BCK 和 SCK 是从 FPGA 输入。

    以下时钟频率是否适用:LRCK:256 kHz、BCK:16.384MHz (FS× 64)、SCK:16.384MHz?

    由于 SCK 和数据表之间的关系没有限制、我认为应该没有问题。

    (PCM5102A 以 I2S 通信格式在从模式下运行。)

    表 10 未列出 256kHz 的采样频率。 对于 fsck、64 fs 是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    该器件接受 8KHz 至 384KHz 的 fS、因此可以使用 256KHz、但使用上述公式和 (数据宽度为 24 位)。

    BCK=2x24x256k= 12.229MHz、 因此对于 16.384MHz 的 BCK、它必须为 32b 宽。

    表 10 针对  常用音频速率 、因此 256 kHz 不 在表中。  

    尽管我们没有任何官方 信息的 FS=256K 在表中,我 相信 如果你使用 32 位数据 bck=SCK=SCK, 16.384MHz 在软件模式下它应该工作.

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    図 14 を見ると、BCK は 24 ビット幅の場合、48fs と 64fs の両方をサポートしているように見えます。
    この場合、24fsで64ビットBCKを使用することを検討しています。その場合、LSB (24ビット μ V)の残りのデータは0にすべきでしょうか。

    SCKもBCKと同じó n 16.384MHzで問題ないことを確認していただきありがとうございます。ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请用英语发布您的问题。

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉不使用英语。
    从图 14 可以看出、当宽度为 24 位时、BCK 似乎同时支持 48fs 和 64fs。
    在本例中、我们考虑使用宽度为 24 位的 64fs BCK。 在这种情况下、LSB(24 位)之后的数据是否应该设置为 0?

    感谢您确认 SCK 也是 16.384MHz、与 BCK 相同、并且没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    是的、   根据公式、您需要填充 0 才能达到 32 位。

    尽管 TI    在数据表中没有正式提供任何 256KHz 非常见音频 FS 的数据、但我个人认为 应该可以。  请记住、1MHz 和 50MHz 之间的标准音频时钟不通用的 SCK 速率仅在软件模式下支持

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我知道第一个问题中所述的用法没有问题、即输入 LRCK:256kHz、SCK:16.384MHz、BCK:16.384MHz 以及从 FPGA 到 PCM5102A 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生。 我相信它应该正常工作。  

    此致、

    Arash