Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
工具/软件:
尊敬的先生:
客户希望在系统处于断电状态时禁用 TAS5808M 的 DVDD 并使 PVDD 保持设计开启。
1.如果只在 TAS5808M 上提供 PVDD 并关断 DVDD、是否存在任何问题? IC 是否会损坏?
2.当电源返回到 DVDD 时、是否需要为 TAS5805M 发送任何复位/命令?
谢谢。此致、
Gary Teng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Gary、
DVDD 和 PVDD 具有不同的电源需求、必须同时提供这两种需求。 一个不会取代另一个。
DVDD 需要偏置以实现 IC 功能、而 PVDD 需要偏置以为输出信号提供余量。
当电源恢复到 DVDD 时、IC 的行为就像首次上电一样。 我建议再次将 i2c 命令重新写入 IC 以继续运行。 按照第 7.5.3.1 节中的启动顺序操作。
此致、
Ore.