This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在断电应用中禁用 DVDD 并保持 PVDD 19V

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1541567/tas5805m-disable-dvdd-and-keep-pvdd-19v-in-power-down-application

器件型号:TAS5805M


工具/软件:

尊敬的先生:

 客户希望在系统处于断电状态时禁用 TAS5808M 的 DVDD 并使 PVDD 保持设计开启。

1.如果只在 TAS5808M 上提供 PVDD 并关断 DVDD、是否存在任何问题? IC 是否会损坏?

2.当电源返回到 DVDD 时、是否需要为 TAS5805M 发送任何复位/命令?

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    DVDD 和 PVDD 具有不同的电源需求、必须同时提供这两种需求。 一个不会取代另一个。

    DVDD 需要偏置以实现 IC 功能、而 PVDD 需要偏置以为输出信号提供余量。  

    当电源恢复到 DVDD 时、IC 的行为就像首次上电一样。 我建议再次将 i2c 命令重新写入 IC 以继续运行。 按照第 7.5.3.1 节中的启动顺序操作。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     谢谢。 如果客户仅提供 PVDD、IC 上是否存在任何损坏问题?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这应该没问题。 在该器件的电源时序中、DVDD 或 PVDD 首先上电无关紧要。 只需在断电和上电时确保 PDN 为低电平。 断电时、PDN 应处于低电平状态至少 6ms、然后再移除电源。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

     关于 PDN 控制、如果没有 DVDD、PDN 功能仍然可以使用?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    PDN 用于关断过程、器件必须处于正常工作模式才能激活此功能。 正常运行模式需要同时对 DVDD 和 PVDD 进行偏置、就像悉尼指出的那样、它们的上电顺序无关紧要。  

    此致、

    Ore.