This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:除了 D 类放大器外、我们还在 TI 放大器中使用了 H 类升压转换器。听起来好像没有。 请帮助 Confi

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539083/tas2572-we-were-using-the-class-h-boost-converter-within-the-ti-amplifier-in-addition-to-the-class-d-it-doesn-t-sound-like-we-are-please-help-confi

器件型号:TAS2572


工具/软件:

您好 TI

 除了 D 类放大器外、我们还在 TI 放大器内使用了 H 类升压转换器。 请帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI  

    也许我应该修改我的问题:

    我们将提升 H 类的条件是什么? 我看到寄存器设置   BST_CFG_02 为 0x23=“00100011",“,因此、因此升压模式应该为 H 类、为什么我们不使用 G 类或其他类?

    也许没有聪明的问题、请告诉我区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kufeng、

    四种模式的区别在于计算 D 放大器的电源。

    基本上、始终关闭意味着功率仅为 VBAT、通常约为 4.2V(典型值)。  

    始终开启意味着升压始终开启、您可以假设它是 13V 升压、当然、它遵循升压设置。

    G 类意味着电源将在 VBAT (4.2V) 和升压 (13V) 之间切换、只有两级。

    H 类意味着电源将在 Vbat (4.2V) 和升压 (13V) 之间切换、但更多级的阶跃为 33mV。  

    G 类和 H 类都将在必要时自动切换 D 类电源。 两者都可以提高效率并保持相似的性能以提高始终开启的电压。 当然、H 类具有更好的性能。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

     1、常开的意思是什么? 可以参阅某些文档的哪个页面/部分?

     2. BST_MODE 似乎设置为 H 类、即使仅提供 VBAT 4.2V 电压也是最佳设置? 仅为 4.2V、但 H 类设置似乎没有副作用?

     3. ClassH 会有更好的性能,什么状态选择 ClassG ?

    谢谢、

    新颖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kufeng、

    关于 h/g 类、您可以参阅以下应用手册:https://www.ti.com/lit/pdf/slaa888

    H 类用于多代智能 AMP、是大多数用途的最佳解决方案。

    与 G 类相比、H 类是首选。

    BR、

    Wenbin