工具/软件:
您好 TI
除了 D 类放大器外、我们还在 TI 放大器内使用了 H 类升压转换器。 请帮助确认。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI
除了 D 类放大器外、我们还在 TI 放大器内使用了 H 类升压转换器。 请帮助确认。

您好 Kufeng、
四种模式的区别在于计算 D 放大器的电源。
基本上、始终关闭意味着功率仅为 VBAT、通常约为 4.2V(典型值)。
始终开启意味着升压始终开启、您可以假设它是 13V 升压、当然、它遵循升压设置。
G 类意味着电源将在 VBAT (4.2V) 和升压 (13V) 之间切换、只有两级。
H 类意味着电源将在 Vbat (4.2V) 和升压 (13V) 之间切换、但更多级的阶跃为 33mV。
G 类和 H 类都将在必要时自动切换 D 类电源。 两者都可以提高效率并保持相似的性能以提高始终开启的电压。 当然、H 类具有更好的性能。
BR、
Wenbin
您好 Kufeng、
关于 h/g 类、您可以参阅以下应用手册:https://www.ti.com/lit/pdf/slaa888
H 类用于多代智能 AMP、是大多数用途的最佳解决方案。
与 G 类相比、H 类是首选。
BR、
Wenbin