Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5828M工具/软件:
此问题已于今日下午重新测试、并可追溯至光纤接收器插槽。 更换光纤接收器 (U14/OPOT-IN) 后、系统现在工作正常。请关闭问题。 谢谢!
大家好:
TAS5828M 出现问题。
以 192kHz 采样率运行 TAS5828M 演示板时、运行约 10 分钟后、波形上开始出现大量杂散信号。 随着测试持续时间的增加、杂散的数量和振幅会增加。 将采样率切换至 96kHz 或 48kHz 可消除这些杂散;恢复 192kHz 会立即将其恢复。
测试条件
-电源电压:20 V DC
-测试频率: 100 Hz
-输出功率: 2 × 40 W
-负载: 4Ω
提供的附件:
1.从分析仪捕获的波形


2. TAS5828M 寄存器/配置屏幕截图

3.演示板硬件设置照片

提前感谢!