This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:以 192kHz 采样率运行时、TAS5828M 会表现出噪声。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544421/tas5828m-the-tas5828m-exhibits-noise-when-operating-at-a-192-khz-sample-rate

器件型号:TAS5828M


工具/软件:

此问题已于今日下午重新测试、并可追溯至光纤接收器插槽。 更换光纤接收器 (U14/OPOT-IN) 后、系统现在工作正常。请关闭问题。 谢谢!

大家好:

TAS5828M 出现问题。
以 192kHz 采样率运行 TAS5828M 演示板时、运行约 10 分钟后、波形上开始出现大量杂散信号。 随着测试持续时间的增加、杂散的数量和振幅会增加。 将采样率切换至 96kHz 或 48kHz 可消除这些杂散;恢复 192kHz 会立即将其恢复。

测试条件
-电源电压:20 V DC
-测试频率: 100 Hz
-输出功率: 2 × 40 W
-负载: 4Ω

提供的附件:
1.从分析仪捕获的波形   

2. TAS5828M 寄存器/配置屏幕截图

3.演示板硬件设置照片

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Bao、  

    明白。

    此致、

    Ore.