This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242EVM-K:在示波器中使用数学函数时、只有一个输出且平坦的线为 0。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242EVM-K, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543455/tad5242evm-k-only-one-output-with-a-flat-line-at-0-when-using-the-math-function-in-the-oscilloscope

器件型号:TAD5242EVM-K
主题: TAD5242 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在评估 TAD5242EVM-K、并将外部 I2S 源连接到评估套件中包含的 AC-MB 电路板。

我的 MD0–MD5 配置如下:

  1. MD0  –接地短路(I2S 目标模式)

  2. MD1、MD2  –设置为  2'b10

    • AVDD = 3.3V

    • 字长= 24 位、线性相位

    • 启用抽取/内插

  3. MD3  –设置为 1'b0 (启用快速充电)

  4. MD4、MD5  –设置为 2'b00 (DAC 差分 LO–最高性能)

  5. MD6  –DOUT1 =连接到 GND 的跳线接头

但是、当我使用示波器探测输出信号时、我不会看到来自的任何信号  OUT1P  和  OUT1M  测试点 。 此外、  OUT2P  和  OUT2M  会产生相同的波形、从而在使用数学函数时在 0 处产生一条平坦的线。 此外、 TAD5242EVM-K 用户指南中的 MD0 配置设置与 TAD5242 数据表中的设置不同。  

我还看  了 TAD5242EVM-K:只有一个通道有音频。 。 我一遍又一遍的检查,但我一直得到相同的结果

是否可能缺少配置步骤? 您是否能够共享适用于电路板的正确跳线接头设置、或确认此设置是否适用于您的终端?

提前感谢您的支持。

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:  

    您是否在 参考帖子中所示的配置中对其进行了测试?

        

    此外、您能否确认您已验证电路板上的 I2S 并且一切都井井有条? (请在一个屏幕上向我发送所有 I2S 信号的屏幕截图、以便我可以监控 CLKS 以及边缘等)

    让它适用于已知配置、然后我们可以针对其他配置对其进行修改。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    附件是通过示波器捕获的 I²S μ s 波形。

    • 黄色信号 : SD

    • 红色信号 : LRCLK,以 48KHz 的采样率运行

    • 绿色信号 : BCLK,在 1.5MHz 下运行

    感谢您的帮助!

    此致、

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    对于 24 位、BCK 必须为  2.304E+06 、对于 32 位 BCK 必须为 3.072E+06 。

    I2S CLK 必须非常准确、并且输入的格式 (LJ、I2S 或 TDM) 必须与器件的设置相匹配(对于 I2S,边沿必须与下图匹配)  

    我看不到 SDIN 的边缘(黄色). 你的 CLKS 真的很吵,特别是 LRCLK,但 帮助我 计数 16 周期的 bck,而不是 24 你打算。  

    请使用此公式来确保您的设置正确。

    BCLK =通道数 *通道 深度 * Fs

    我关闭此帖子、因为问题似乎是设置的 I2S、根据上述指导、您应该能够解决这个问题。

    此致、

    Arash