This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1841-Q1:有关电极尖端高度的问题

Guru**** 2951100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542066/pcm1841-q1-question-about-electrode-tip-height

器件型号:PCM1841-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 封装工程师:

PCM1841QRGERQ1 为 VQFN (RGE)| 24。
然而、数据表上的封装尺寸图不包括侧电极的尺寸。
外部侧导线的电极高度和公差尺寸是多少?
例如:1mm±0.2mm

请参阅随附的说明图。
与 PCM1841QRGERQ1.pdf 电极尖端高度有关

谢谢你。
JUNJI、e2e.ti.com/.../Regarding-the-height-of-the-electrode-tip-of-PCM1841QRGERQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    这并不明显、但它是您分享的图片中的项目 C。 值为 0.08mm

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff-San:

    为令人困惑的图示图像深表歉意。
    我们附上了一个新的横截面图。
    我知道侧面外露引线框表面的高度。
    图像中的红色箭头表示的高度(以 mm 为单位)是多少? 谢谢你。

    JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji:

    我仍然将其解释为封装图给出的原始 0.08mm。 如果您不相信、请强调差异。

    谢谢!
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff-San:

    您的答案“0.08mm"是“是共面值、对吧?

    我再添加一张说明性图像。
    我认为 0.08mm 比预期小。
    但如果正确、我将与客户分享。

    谢谢你。  
    JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junji-san:

    谢谢你。 我仍然理解尺寸为 0.08mm

    两条黑线覆盖了电极顶部与器件底部平面之间的距离、因此这应该是您要寻找的高度。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff-San:

    我明白了。 此请求刚刚解决。 谢谢你。

    JUNJI,