This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PCMD3140:是否有用于 STM32 的 PCMD3140 源代码?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD31XX-DRIVERS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544411/pcmd3140-pcmd3140-do-you-have-the-source-code-of-pcmd3140-for-stm32

器件型号:PCMD3140
主题中讨论的其他部件: PCMD31XX-drivers

工具/软件:

我们 计划将 PCM3140 连接到 STM32L45、能否提供 PCM3140 的源代码或库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    我们没有链接到任何特定微控制器的驱动程序(如您提到的 STM32)。

    我们确实有以下特定于器件的文件:

    1) 用于 PCMD3140 的 Linux 驱动程序。

    2) 用于器件控制的 C 源接头。

    这两个产品均链接到 TI.com 中的 PCMD3140 产品文件夹。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lakshmi。
    PCMD31XX-drivers 链接会打开 tlv320adcx140.c 驱动程序。 两个器件‑软件是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    是的、它们是软件兼容的。  

    -米尔