This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:TLV320AIC3120EVM-U:评估软件未检测到评估板

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544653/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-the-evaluation-software-not-detecting-eval-board

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U


工具/软件:

我收到 EVM 通信错误。 GUI 工具未检测到评估板。  

Rajiv.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajiv:

    您的机器是 Win 10 还是 Win 11?

    EVM 是否显示在设备管理器中且没有错误?

    谢谢
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在 Windows 11 计算机上运行它。

    我可以在设备管理器列表上看到 EVM、没有错误。

    当 EVM 通过 USB 供电时、LED D1 和 D2 亮起(橙色)。

    此致

    Rajiv.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajiv:

    我们有时在 Win11 上遇到这些 CodecControl GUI 问题。 我建议使用 CodecControl 软件通过在 GUI 中的“File"->"Command"->"Record"下“下记录“记录您“您所“所做“做的更改来编写脚本。 然后、您可以使用 PPC3“I2C 主器件“在 EVM 上运行 I2C 命令。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir