This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIC3262-STICKEVM:独立的 ADC 和放大器;DAC 操作?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TAC5242, AIC3262-STICKEVM, PCM2912A, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542515/aic3262-stickevm-independent-adc-dac-operation

部件号:AIC3262-STICKEVM
Thread 中讨论的其他器件: PCM2912A、TLV320AIC3262 、TAC5242、 TAC5212

工具/软件:

您好:

我正在寻找一款产品、它可以同时处理通过 ADC 的模拟音频输入、因为它可以处理通过 DAC 的数字音频输出。  AIC3262-STICKEVM 能否进行管理?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们的任何编解码器都应该能够同时使用 ADC 和 DAC。 您是否在寻找采用 USB 的终端产品? PCM2912a 还有一个 Stick-EVM、如果您不需要 AIC3262 的任何其他功能、它会便宜一些。 告诉我您器件具体需要什么、我可以为您提供更好的建议。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢! 我需要采样速率为 192kHz 或更高的解决方案、因此 PCM2912A 的速度太慢。

    我想仔细检查一下:

    1. AIC3262 是否可以使用 TLV320AIC3262 的 192kHz 最大采样率?
    2. 此外、 TLV320AIC3262 具有 2 个 DAC 和 2 个 ADC 通道、因此我假设它可以处理两个单独的模拟输入和两个并联的模拟输入。   AIC3262 上使用了多少个 TLV320AIC3262 的输入/输出、并且可以并行使用多少个输入/输出?
    3. IT 能否与基于 Linux 的操作系统连接?

    此外、我很乐意就任何备选方案提出建议。 我需要一款具有以下特性的器件:

    • 具有最小 192kHz 最大采样速率的 ADC
    • DAC、最小采样速率为 192kHz
    • 必须能够与基于 Linux 的系统连接。
    • 最好是即插即用。 它需要连接的系统具有 USB-C 和 USB 3.0 可用。 它还可以通过 GPIO 接头实现 SPI。
    • 最好每个通道有多个可以并行运行的通道。
    • 最好紧凑。 它应至少具有一个 4 英寸或更小的尺寸(长度或宽度)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    stickEVM 应该能够执行芯片可以执行的所有操作、它只是采用兼容 USB 类的小外形尺寸封装。 我把它称为 AIC3262 作为 TLV320AIC3262 的缩写、我们有很多器件以“TLV320"开头“开头,开头,所以为了便于键入,我将其简称为:)。 在此 EVM 上、采样率应该能够顺利达到 192k。

    从记忆棒 EVM 用户指南中、我看到上面的插孔连接到 IN2L/IN2R、因此如果进行适当布线、只需要一个差分麦克风、可能是 2 个单端输入。 还有一个通过耳机插孔的 IN1L(SO 单端)连接。 我看到 IN3 和 IN4 都断开连接。 此器件可以总共有 4 个差分输入、但只有 2 个 ADC、因此在最大情况下、您可以在 2 个 ADC 中的每一个上混合 2 个差分输入、从而总共 4 个输入、但实际上有 2 个输入可单独/同时处理。 此器件的输出也是如此。 有 2 个 DAC、因此有 2 个可并行输出的数据流、即 DAC 的 2 路差分输出或 4 路单端输出、并通过线路输出、耳机输出、扬声器输出和“REC"输出“输出提供多个输出。 EVM 看起来有两个连接输出的插孔、一个是耳机输出、一个是建议输出。 这将允许您同时使用 2 个立体声输出、您可以将它们路由为具有单独的输入。  

    我认为这个 EVM 可以与 Linux 连接、我知道我们有 AIC3262 芯片本身的驱动程序、但由于该 EVM 符合类标准、它应该在 Linux 系统上显示为音频器件。 但是,它并不是完全即插即用的,因为您需要先对芯片进行编程,然后才能对信号进行适当的路由。 您可以使用 I2C 或 SPI 对其进行编程、这可以在器件插入计算机时完成、以便器件编程后能够按预期工作。  

    我也可以对我们较小的 EVM 进行更多查看、看看它们是最小的。 但是、棒状 EVM 外形当然是绝对最小的、我只是担心您很容易访问的输入数量。 让我知道您的想法。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要可以通过插件接口进行编程、就不能完全即插即用。

     很遗憾、我认为 AIC3262-STICKEVM 没有足够的合适输入和输出用于我的目的。

    解决方案不需要像斗杆外形那么小。 任何长度或宽度小于 4 英寸(另一尺寸可大于 4 英寸)的内容也将适用。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AIC3262 的常规 EVM 宽度小于 4 英寸:  

    遗憾的是、对于 2 通道输入和 2 通道输出编解码器、这种 EVM 封装是尺寸最小的封装之一。 我建议使用 AIC3262 EVM 或 AIC3212 EVM、它们之间的主要区别是 3212 没有内置 miniDSP、因此无法为算法执行板载 DSP 算法算法算法算法算法算法算法算法算法调用和路由。 但是、如果您打算在未来的项目生产中使用这些芯片、芯片本身会更便宜、并且您仍然能够通过 I2C/SPI 配置所需的任何路由。  

    理想情况下、我会推荐像 TAC5212 这样的较新器件、因为 GUI 更好、器件本身更简单、如果您只需要同时需要 2 个 ADC 通道和 2 个 DAC 通道、AIC3262 和类似器件就会过载 — 这一系列芯片上有 3 个 ASIS、因此它可以对不同的输入进行更多的处理。 但是、TAC5xxx 器件的 EVM 占用空间稍大、我的测量值为 4.5 英寸 x 7 英寸。 该器件系列还有硬件控制型型号(如 TAC5242)、这些型号不会使用 I2C/SPI 来配置电路板上的跳线、而是使用电路板上的跳线、因此会带来更多即插即用功能。  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒、谢谢!  AIC3262 EVM 和 AIC3212 EVM 似乎值得我进一步研究。

    我不介意找到至少具有 4 个 ADC 通道的解决方案、但我怀疑其中大多数通道的占用空间会大于 4 英寸。 硬件控制也可以。

    将来我一定会考虑使用较新的芯片、但目前我只局限于使用较小的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、遗憾的是、这些是我们现在可以使用的尺寸最小的 EVM。 如果您在使用它们方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Mir