This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104-EVM-K 中的阻抗匹配

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1542108/tlv320aic3104-impedance-matching-in-tlv320aic3104-evm-k

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件:TAC5212

工具/软件:

您好、

我正在从事一个音频项目,我面临一个问题:我的编解码器的阻抗是 16 欧姆,我使用的接收器 IP30 从无线电耳,其阻抗是 10 欧姆。 我需要匹配阻抗以获得更好的性能。 请介绍此问题的相关解决方案。  如果使用缓冲放大器可能是解决方案、那么我也建议使用 IC。

此致、

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您可以切换到不同的编解码器吗? TAC5212 的最小输出耳机负载为 4 欧姆、因此它可以与 10 欧姆耳机负载配合使用。 则不需要第二个芯片来转换阻抗。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、我们没有更改编解码器的选项。 我们必须使用 TLV320AIC3104。  

    此致、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    好的、让我问我的同事、我们以前是否做过这样的事情。 当您将 10 欧姆接收器连接到编解码器的输出时、您是否遇到性能较差的情况?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当我将耳机直接连接到耳机输出插孔,我得到了一个更好的音量,当我连接接收器,然后音量有点降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我的同事建议将编解码器连接到能够驱动较低阻抗负载的外部音频放大器。 从 AIC3104 驱动 10 欧姆接收器的问题是,如果编解码器需要 16 欧姆的最小输出,您的接收器将消耗更多的电流,并可能关闭 AIC3104 上的驱动器,或者只是驱动器将无法提供足够的电流,然后您的扬声器输出会像您观察到的那样安静。 具有高输入阻抗的放大器 AIC3104 不会出现此驱动器问题、如果它能够为低阻抗扬声器提供足够的功率/电流、则不会出现音量/质量问题。 有一个廉价的放大器是 TPA2011。 您可以将 编解码器的模拟输出连接到放大器的输入端、将放大器的输出连接到接收器。

    此致、
    Mir