主题中讨论的其他器件:TAC5212、
工具/软件:
您好、
我正在从事一个音频项目,我面临一个问题:我的编解码器的阻抗是 16 欧姆,我使用的接收器 IP30 从无线电耳,其阻抗是 10 欧姆。 我需要匹配阻抗以获得更好的性能。 请介绍此问题的相关解决方案。 如果使用缓冲放大器可能是解决方案、那么我也建议使用 IC。
此致、
Aditya.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我正在从事一个音频项目,我面临一个问题:我的编解码器的阻抗是 16 欧姆,我使用的接收器 IP30 从无线电耳,其阻抗是 10 欧姆。 我需要匹配阻抗以获得更好的性能。 请介绍此问题的相关解决方案。 如果使用缓冲放大器可能是解决方案、那么我也建议使用 IC。
此致、
Aditya.
尊敬的 Aditya:
我的同事建议将编解码器连接到能够驱动较低阻抗负载的外部音频放大器。 从 AIC3104 驱动 10 欧姆接收器的问题是,如果编解码器需要 16 欧姆的最小输出,您的接收器将消耗更多的电流,并可能关闭 AIC3104 上的驱动器,或者只是驱动器将无法提供足够的电流,然后您的扬声器输出会像您观察到的那样安静。 具有高输入阻抗的放大器 AIC3104 不会出现此驱动器问题、如果它能够为低阻抗扬声器提供足够的功率/电流、则不会出现音量/质量问题。 有一个廉价的放大器是 TPA2011。 您可以将 编解码器的模拟输出连接到放大器的输入端、将放大器的输出连接到接收器。
此致、
Mir