Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
工具/软件:
尊敬的 TI:
(1) 当将 TAS5825 EVM 与 PVDD 以 20V、BD 模式和 384kHz 开关频率运行时、我们观察到 4Ω LC 滤波器之后的 Speaker (2W/EVM) 输出电压是以 PVDD/2 为中心的正弦波
LC 滤波器是低通滤波器吗? 其截止频率是多少?
从 D 类放大器的 OUT1+和 OUT1-减去两个 PWM 信号时、产生的波形是否重建原始音频信号?


(2) 在 PVDD 为 20V、BD 模式和 384kHz 开关频率的电路中、扬声器 (2W/PVDD 4Ω) 输出只有一个铁氧体磁珠 (220 欧姆@ 100kHz) 和一个 220 pF 的小型电容器。 WSPK1 是扬声器连接器。
如果 LC 滤波器是低通滤波器、但我们的电路根本不包含此类 LC 滤波器、那么这种方法是否仍然可行?
在 OUT_A+和 OUT_A-处、我们测量以下信号。 减去两个波形后(模拟差分探头测量)、得到的信号仍然具有非常大的振幅。
3.我们非常担心扬声器中如此大的电压 (2W/2W 4Ω) 可能会损坏扬声器。
4.虽然 SmartAmp 保护扬声器,那么高电压真的是必要的吗? 似乎会导致温度上升得更快。
过去、我们只能在 TAS5825 EVM 上调优音频、这很不方便。 是否可以在我们的器件中直接在 TAS5825M 上执行实时调优? 请提供支持。
我们发现 TAS5825 EVM 包含 LC 滤波器、而这与我们的电路不同、过去我们只能调优 EVM 上的音频、因此如果我们直接将调优设置应用于器件、可能会出现什么问题?