This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:音频线路和信号问题

Guru**** 2562070 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1544691/tas5825m-audio-line-and-signal-problems

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

尊敬的 TI:

(1) 当将 TAS5825 EVM 与 PVDD 以 20V、BD 模式和 384kHz 开关频率运行时、我们观察到 4Ω LC 滤波器之后的 Speaker (2W/EVM) 输出电压是以 PVDD/2 为中心的正弦波

LC 滤波器是低通滤波器吗? 其截止频率是多少?

从 D 类放大器的 OUT1+和 OUT1-减去两个 PWM 信号时、产生的波形是否重建原始音频信号?

 

(2) 在 PVDD 为 20V、BD 模式和 384kHz 开关频率的电路中、扬声器 (2W/PVDD 4Ω) 输出只有一个铁氧体磁珠 (220 欧姆@ 100kHz) 和一个 220 pF 的小型电容器。 WSPK1 是扬声器连接器。

如果 LC 滤波器是低通滤波器、但我们的电路根本不包含此类 LC 滤波器、那么这种方法是否仍然可行?

在 OUT_A+和 OUT_A-处、我们测量以下信号。 减去两个波形后(模拟差分探头测量)、得到的信号仍然具有非常大的振幅。

3.我们非常担心扬声器中如此大的电压 (2W/2W 4Ω) 可能会损坏扬声器。

4.虽然 SmartAmp 保护扬声器,那么高电压真的是必要的吗? 似乎会导致温度上升得更快。

过去、我们只能在 TAS5825 EVM 上调优音频、这很不方便。 是否可以在我们的器件中直接在 TAS5825M 上执行实时调优? 请提供支持。

我们发现 TAS5825 EVM 包含 LC 滤波器、而这与我们的电路不同、过去我们只能调优 EVM 上的音频、因此如果我们直接将调优设置应用于器件、可能会出现什么问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1:  

    A. LC 滤波器是低通滤波器吗? 其截止频率是多少?

    是的、这是一个低通滤波器。 截止频率为 61kHz。 此工具可能会有所帮助: https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL  

    B.从 D 类放大器的 OUT1+和 OUT1-中减去两个 PWM 信号时、产生的波形是否重建原始的音频信号?

    是的、它应该通过 应用一些增益来重建输入信号。

    2:  

    a.如果 LC 滤波器是低通滤波器、但我们的电路根本不包含这样的 LC 滤波器、这种方法是否仍然可行?

    如果您不想使用 LC 滤波器、建议至少使用铁氧体磁珠。  

    B.在 OUT_A+和 OUT_A-处、我们测量以下信号。 减去两个波形后(模拟差分探头测量)、得到的信号仍然具有非常大的振幅。

    则需要测量 D 类开关频率。 要查看生成的音频信号、您需要对音频信号进行滤波、因为扬声器充当自然的低通滤波器。  

    c.我们非常担心扬声器上的如此大的电压 (2W/EMI 4Ω) 可能会损坏扬声器。

    TAS5825M 超出了 2W 4 Ω 应用的规格。 您是否愿意接受其他器件建议? 如果您想使用 DSP、TAS2653 可能是一个不错的选择。  

    d.虽然 SmartAmp 可以保护扬声器、但是否真的需要如此高的电压? 似乎会导致温度上升得更快。

    对于 2W 应用、不需要该高电压。 可以 将 PVDD 降低到较小的值。  

    e.过去、我们只能在 TAS5825 EVM 上调优音频、这很不方便。 是否可以在我们的器件中直接在 TAS5825M 上执行实时调优? 请提供支持。

    是的、您可以将 I2C 引脚从 EVM 路由到定制电路板。 则仍可使用 PPC3。  

    f.我们发现 TAS5825 EVM 具有与我们的电路不同的 LC 滤波器、并且过去只能在 EVM 上调优音频、因此如果我们直接将调优设置应用于器件、可能会出现什么问题?

    LC 滤波器主要用于考虑 EMI 问题。 不应该有很大的差异。 您也可以移除 EVM 上的 LC 滤波器。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    根据图中显示的测试、是否有任何与在不使用 LC 滤波器的情况下使用 TAS5825 相关的测试报告或文档?
    请帮助提供相关的参考资料。

    此致、

    魏旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Hsu:

    我们的所有数据都是使用某种输出滤波器收集的。 为您带来的不便深表歉意。  

    此致、
    Sydney Northcutt