This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 EVM 电路板

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545490/tlv320aic3104-tlv320aic3104-evm-board

器件型号:TLV320AIC3104


工具/软件:

尊敬的团队:

在 TLV320AIC3104 EVM 的 EVM 板中、主板为 AC-MODEVM、其上包含 XMOS IC。 我只想使用 EVM 子板、因为我将外部 MCU (nRF5340/nRF52832 DK) 用于 I2C 和 I2S 信号。
对主板是否有任何依赖? 我通过移除主板将子板直接与 NRF 连接。 但是、I2C 扫描失败。 感谢您提供任何帮助。   

此致、
Falguni Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    子 EVM 依赖于主板来提供电源、I2C 和 I2S 信号。 I2C 的上拉电阻位于主板上、因此如果您的 MCU 需要外部上拉电阻、那么您需要对上拉电阻进行硬接线。  

    另外、请仔细检查所有电源。 如果器件未完全上电、I2C 也将失败。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、

    我正在使用 TLV320AIC3104 子 EVM 并尝试将其直接与 nRF5340 MCU 连接(无需主板)。

    • 参考设计 所有必需的电源轨 (3.3V、1.8V IOVDD 和 GND) 直接连接到子板。

    • 我在论坛上读到、子 EVM 依赖主板供电 I²C μ C 和 I²S μ A。 还提到主板具有 I²C Ω 上拉电阻器。

    • 不过、我看到子板已经有了 R2 和 R3 作为上拉电阻 I²C μ s。

    即使是全功率供电且存在上拉电阻、 当我仅使用子板时、I²C 没有响应

    请您澄清一下

    I²C 我单独为所有电源供电、只有在连接主板时、n ü r 才起作用?

    此致  

    Falguni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    您将电源与 EVM 的连接程度如何?

    还需要检查以下几点:

    确保 J16 与预期的 IOVDD 值匹配。

    测量 I2C 线路并查找任何明显的误差(反射,幅度不正确,噪声过大等)

    您还可以通过将 EVM 与电路板搭配使用并查看 EVM GUI 是否正确连接到 EVM、来仔细检查配置是否响应 I2C。

    此致、
    Jeff McPherson