工具/软件:
尊敬的团队:
在 TLV320AIC3104 EVM 的 EVM 板中、主板为 AC-MODEVM、其上包含 XMOS IC。 我只想使用 EVM 子板、因为我将外部 MCU (nRF5340/nRF52832 DK) 用于 I2C 和 I2S 信号。
对主板是否有任何依赖? 我通过移除主板将子板直接与 NRF 连接。 但是、I2C 扫描失败。 感谢您提供任何帮助。
此致、
Falguni Sharma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
在 TLV320AIC3104 EVM 的 EVM 板中、主板为 AC-MODEVM、其上包含 XMOS IC。 我只想使用 EVM 子板、因为我将外部 MCU (nRF5340/nRF52832 DK) 用于 I2C 和 I2S 信号。
对主板是否有任何依赖? 我通过移除主板将子板直接与 NRF 连接。 但是、I2C 扫描失败。 感谢您提供任何帮助。
此致、
Falguni Sharma
您好团队、
我正在使用 TLV320AIC3104 子 EVM 并尝试将其直接与 nRF5340 MCU 连接(无需主板)。
参考设计 所有必需的电源轨 (3.3V、1.8V IOVDD 和 GND) 直接连接到子板。
我在论坛上读到、子 EVM 依赖主板供电 I²C μ C 和 I²S μ A。 还提到主板具有 I²C Ω 上拉电阻器。
不过、我看到子板已经有了 R2 和 R3 作为上拉电阻 I²C μ s。
即使是全功率供电且存在上拉电阻、 当我仅使用子板时、I²C 没有响应 。
请您澄清一下
I²C 我单独为所有电源供电、只有在连接主板时、n ü r 才起作用?
此致
Falguni