This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:输出电平

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1543260/pcm5102a-output-level

器件型号:PCM5102A


工具/软件:

你好、团队

是否有一个表显示 24 位音频数据的 LOUT 输出电压?

我将使用音频数据字= 24 位、BCK =64fS、因此我将使用 LSB 之后的所有位都为 0 的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    数据表中没有显示 LOUT 电压的表格、我不记得我之前见过这种表格。 有关此 IC 的所有信息、包括任何 现有的应用程序说明、都可以在产品页面中找到。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您能提供产品页面的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这是 TI.com 中 IC 文档的第一页。 就是这样  

    https://www.ti.com/product/PCM5102A

    有时、您  也可以在类似 IC 的产品页面上找到有用的文档或应用手册。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查此链接。 即使检查了之后、我也找不到任何解释输出电压和音频数据之间关系的信息、因此我提出来。 请提供一个说明输出电压和音频数据之间关系的文档或链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正如我在上面提到的、  如果有任何与该器件相关的其他文档、可以在产品页面上找到。   任何产品都是如此。 所有可用文档都可以在其产品页面中找到。  

    我不记得我在    任何 数据表中都看到了 Vout 与输入数据/代码的关系表。 但你可以计算输出,例如,假设 所有的输出都会给出 2 V 的满量程,所有的零都会给出 0 V,类似的中间码(例如, 1000000 ... 00000 )会给出中量程,所以你可以根据 LSB 和代码以及参考电压大致计算它。   

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品具有以 GND 为中心的 2.1VRMS 输出、因此我知道它可以设置为–2.9V 至+2.9V。

    “0x000000"的“的输出是否为 0V 是正确的? 正输出“0x7FFFFF"的“的最大设置是否为? 还是“0xFFFFFF"?“?

    另外、理解设置为“0x000001"时“时、电压为 0.35uV 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2.1Vrms 的满量程接地中心意味着 、当施加所有零时、它将提供最小的 Vout(即–2.95V)、而当施加所有这些 接地中心时、它将产生 2.95V 的电压。 类似的中间码 (10000... 0000) 它应产生 0V 电压。

    00000…… 0001 是一个 LSB 、所以  无论您计算出什么 LSB、这个代码都将等于这个 LSB。

    您可以在任何 EE 教材中找到此公式:  

    LSB= Vref / (2^n  –1)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些器件使用二进制补码、因此我进行了检查。

    感谢您告诉我 PCM5102A 不是二进制补码。

    此外、正如我在第一个问题中提出的、这次我们将使用 24 位、因此我知道 0.35uV/LSB 可以满足要求。

    我知道、在 24 位下使用 PCM5102A 时、可以使用以下公式计算输出电压 Vout:

    VOUT=0.35uV*(代码)-2.95V

    如果我错了、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VP-P= 5.95 (基于 2.1Vrms 的 FS)   

    假设通道长度为 24 位、则 LSB= 5.95 /(2^24 –1)= 35.4uV。 如果您使用的是 32 位通道深度、 则将 24 替换为 32 并找到新的 LSB。 如果您使用 32 位信道深度、但数据为 24 位、则会用零填充。

    输出为 CODE x LSB

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的计算出错了。 对于 24 位输入、1 LSB 为 35.4uV。

    此外、当设置为 24 位宽度时、输出电压如下所示。

    十六进制表示法

    代码输出电平

    0x000000→–2.96V

    0x800000→0V

    0xffffff→+2.96V

    在理解上是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很好。

    此致、

    Arash