Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M主题: TAS5805 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我使用 PurePath Console v3.3.0 和模块 TAS5805M:3.0.17 来进行扬声器音频调优。
大约两周前、我收到了有关 MCR 初始化的错误消息(请参见下文)。
我尝试了两个建议的测试步骤 — 我卸载并重新安装了 MCR、并查找环境变量的路径、然后重新添加、如演示文稿中所述。
这没有任何帮助、也没有出厂重置 PPC3 并重新安装模块(当然还需要重新启动 PC)。
当我连接到评估板时、我仍然可以打开模块、但我无法打开以前保存的调优、因此每次都需要做新的工作。
是否有人知道如何解决此问题? 如果不解决这个问题、我就无法继续我的项目工作。