This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PurePath Console MCR-Error

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1549577/tas5805m-purepath-console-mcr-error

器件型号:TAS5805M
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用 PurePath Console v3.3.0 和模块 TAS5805M:3.0.17 来进行扬声器音频调优。

大约两周前、我收到了有关 MCR 初始化的错误消息(请参见下文)。

我尝试了两个建议的测试步骤 — 我卸载并重新安装了 MCR、并查找环境变量的路径、然后重新添加、如演示文稿中所述。

这没有任何帮助、也没有出厂重置 PPC3 并重新安装模块(当然还需要重新启动 PC)。

当我连接到评估板时、我仍然可以打开模块、但我无法打开以前保存的调优、因此每次都需要做新的工作。

是否有人知道如何解决此问题? 如果不解决这个问题、我就无法继续我的项目工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:以 admin 身份启动 PPC3 可解决该问题! 如果我能以某种方式让它作为正常的用户工作,不管怎样,这将是伟大的,因为这已经在过去工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到问题得到解决! 可能在 TAS5805 应用中使用了一些编译器、如果没有管理员、则无法在 PC 上运行这些编译器。  

    此致、
    Sydney Northcutt