Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1、 TAS5720A-Q1EVM
工具/软件:
大家好、TI 音频论坛、
我使用** TAS5720A‑Q1**连接到** PurePath‑CMBEVM**、系统通过 12V 和接地供电。 PPCMB 通过 USB 连接到了我的 PC。 我安装了** PurePath Console 1**并选择了 TAS5760xx EVM 目标(根据 TI 文档)。
但是、即使在以下情况下、我也听不到任何音频输出:
•播放已启用、音频通过 Windows 播放
•负载扬声器 (4 个–8Ω ) 连接到 OUT_A/OUT_B
步骤已验证:
•电路板在 Windows 下显示为 USB 音频设备
•GUI 启动了 PurePath Console 并选择了 TAS5760xx EVM
•已尝试多条 USB 电缆和端口
•扬声器已确认工作正常
请有人告知:
•我是否需要特定的 TAS5720A-Q1 配置脚本 (I2C INIT)?
•是否需要对 PurePath Console 进行修改以进行 TAS5720A-Q1EVM 识别?
•我是否应该通过示波器捕获引脚级测试序列(TP 引脚)?
提前感谢您的指导。
此致、
Dominik