This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATH-CMBEVM:与 PurePath‑CMBEVM 配合使用时、TAS5720A‑Q1EVM 无音频输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1550152/purepath-cmbevm-no-audio-output-from-tas5720a-q1evm-when-used-with-purepath-cmbevm

器件型号:PUREPATH-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1TAS5720A-Q1EVM

工具/软件:

大家好、TI 音频论坛、

我使用** TAS5720A‑Q1**连接到** PurePath‑CMBEVM**、系统通过 12V 和接地供电。 PPCMB 通过 USB 连接到了我的 PC。 我安装了** PurePath Console 1**并选择了 TAS5760xx EVM 目标(根据 TI 文档)。

但是、即使在以下情况下、我也听不到任何音频输出:
•播放已启用、音频通过 Windows 播放  
•负载扬声器 (4 个–8Ω ) 连接到 OUT_A/OUT_B   

步骤已验证:
•电路板在 Windows 下显示为 USB 音频设备   
•GUI 启动了 PurePath Console 并选择了 TAS5760xx EVM   
•已尝试多条 USB 电缆和端口   
•扬声器已确认工作正常

请有人告知:
•我是否需要特定的 TAS5720A-Q1 配置脚本 (I2C INIT)?   
•是否需要对 PurePath Console 进行修改以进行 TAS5720A-Q1EVM 识别?   
•我是否应该通过示波器捕获引脚级测试序列(TP 引脚)?

提前感谢您的指导。

此致、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找不到主板的规范。 仅用于放大器板。 因此、我们无法验证任何内容。 我们看到我们的 oszi ,没有数据 SDIN 虽然我们尝试了所有可能的来源...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    对于您的情况有点奇怪,因为我检查了默认设置应该没有问题,你使用 USB 播放音频.

    只是仔细检查 PPC 是否已经选择 USB 作为音频输入,也取消 SPK 静音如下图所示。

    如果扬声器仍然没有声音、则 TAS5720 很可能触发了一些故障。 使用示波器在输出电感器侧进行测试。 在 LC 滤波器之前、会有 50%占空比 PWM。

    主板信息可检查以下文档。

    e2e.ti.com/.../5658.Purepath-Console-Motherboard-User-Guid.pdf