This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:关于音频格式

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2574, TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1548854/tas5815-about-audio-formats

器件型号:TAS5815
Thread 中讨论的其他器件:TAS2574

工具/软件:

您好的团队、

音频数据格式:I2S、左对齐、32 位长度、64Fs

以下是所附图中每个通道的说明。
Ch1:SCLK
Ch2:数据
CH3:LRCK

  1. 根据时序要求、假设 TLS 项指定从 LRCK 的上升/下降开始的 SCLK 上升时间。
    在下图中、这大约为 354.396ns?



  2. 在这种情况下、以与 LRCK 相同的时序上升的 SCLK 是否会根据 TLS 值的变化被识别为第一个位时钟?
  3. 在这种情况下、我们是否应该反转时钟来适应这种情况?
    在这种情况下、我担心我们不能遵守“津“条例。
    尽管下面的波形是使用示波器函数的伪反相 SCLK 波形、但与 8ns 的指定值相比、测量值约为 6.3838ns、这不符合法规要求。
    制造商是否建议反转时钟并调整数据时序以便可以观察 Tsu?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢您的联系。  

    我已收到您的询问、明天将能够在这里提供答复。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney、

    这里是否有更新?

    请告诉我另外一点。
    下图关于 I2C 时序要求是否正确?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉耽误你的时间!

    在原始帖子中、我认为对数据表中的时序规格存在一些困惑。 TAS2574 提供了一个良好的图、我更改了下面的 TAS5815 参数。 它们只使用略有不同的命名约定。 这有什么用吗? 您的图大致正确、但 FSYNC(或 LRCK)是上升还是下降无关紧要。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。
    我了解时间安排。
    我想回答我最初提出的每个问题。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。  

    1.没有,似乎你正在测量的周期的 SCLK。 我分享的时序图显示了应在何处测量 TLS。 它是 SCLK 和 LRCLK 之间的区别。  

    2. SCLK 不应随 LRCLK 上升。 两个时钟上升之间存在最小时序差。  

    3.鉴于前两个问题的答复,我认为这一问题可以忽略。  

    此致、
    Sydney Northcutt